This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:链路建立状态0x3A

Guru**** 2568045 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566922/cc2640-link-established-status-0x3a

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

我在一个中央器件上使用 CC2640、该器件扫描并连接多达两个外设器件、这两个器件都具有 CC2640。

我在两侧都使用 BLE 堆栈2.1.0。

有时、在发出建立链路请求后、我会收到状态为0x3A 的建立链路。 该代码的含义是什么? 连接是否已完成、或者在这种情况下是否已中止?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 l.h 中看到返回定义、0x3A 使控制器忙而回。

    检查链接是否已建立的最简单方法是、您可以在 case GAP_LINK_established _event 处设置断点:在以下函数下。 然后您可以查看事件状态是否为成功(pEvent->GAP.HDR.STATUS =成功)
    静态空 SimpleBLECentral_processRoleEvent (gapCentralRoleEvent_t *pEvent)


    如果您刚刚处于开发阶段,我建议您迁移到我们最新的 BLE 堆栈2.2.1,该版本可在此处下载:
    ti.com/ble-stack

    您可以使用 TI Code Composer Studio (免费)或 IAR 7.70.2来运行代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Christin。

    我们处于高级生产阶段、因此不会立即迁移到堆栈2.2.1
    USB 软件狗(由我们的自定义 PC 应用程序使用)在其上使用 HostTest 项目和 TI HCI 协议、从而发挥中心作用。
    我们将记录应用程序发送和接收的所有命令和事件、并使用 HCI 协议。 如果两个外围设备中的一个由于0x08原因突然终止连接、则此问题很常见(主管超时、我正在尝试理解原因!!)。 在我们的软件狗进行新扫描并尝试重新连接后不久:在这种情况下、需要多次尝试、因为首次尝试时、已建立链接返回状态0x3A。

    这是栈2.1.0的已知问题吗?

    此外、在中央器件和外设器件之间的连接和通信中、栈2.1.0和2.2.1是否交叉兼容?
    我正在考虑从 USB 软件狗上的 HostTest 项目开始逐步升级。 因此、具有2.2.1的 HostTest (中央)将与外设2.1.0正常工作?

    提前感谢您的支持。

    此致

    卢卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您可以提供监听器日志、我们可以更轻松地了解发生监听超时的原因。

    我到目前为止还没有听说过这个问题。

    是的、BLE 堆栈2.2.1向后兼容 BLE 堆栈2.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    我正在对问题进行更深入的分析、我将尽快向您提供更多详细信息或日志。

    让我简要介绍一下我们的环境。
    我们的系统可以与连接到软件狗的一个或两个外围设备配合使用。 外围设备是一个虚拟绘图和指向设备。
    当系统与1个器件一起工作时、我们可以设置这些连接参数以连接到所连接的器件、从而最大程度地降低功耗:

    连接间隔:100ms
    从器件延迟:0
    监控器超时:2000ms

    当系统使用2个设备时、我们需要使用更短的连接间隔、以便为操作员提供平滑的视觉反馈、因此我们设置:

    连接间隔:10ms
    从器件延迟:10.
    监控器超时:2000ms

    因此、当使用两个器件进行操作时、我们设置连接间隔= 100ms、同时在连接0个器件的情况下扫描、同时连接第一个器件和扫描第二个器件。 两个器件都连接后、我们立即切换到10ms (向两个已连接的器件发送命令 GAP_UpdateLinkParamReq)、以确保提供所需的快速视觉反馈。 如果其中一个器件断开连接(已放电或超出范围或任何其他原因)、则使用 GAP_UpdateLinkParamReq 复位 conn。 保持连接的器件的间隔为100ms、以便能够定期扫描并在第二个器件再次可用时查找该器件。 等等。

    这种行为确保操作员可以使用一个或两个设备(根据应用程序的要求)、而无需担心连接管理、并且运行良好。

    但在某些情况下、这是我最初发布帖子的主要原因、在链接终止且原因为0x08 (我必须理解原因)后、第一次重新连接尝试失败、因为已建立链接返回状态0x3A。 这会导致客户操作人员的工作延迟和中断。

    现在、我要进行一些基准测试。 我将在明天向您提供任何详细信息。

    感谢您的观看。

    此致、

    卢卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    我发现、由于0x08原因导致断开连接的原因是器件突然随机复位、我正在调查原因。

    我现在的问题是:导致链路建立状态0x3A 的连接尝试与主(HostTest)控制器或从(设备)控制器有关、它们是否处于忙状态? 哪一个?

    感谢您的支持。

    此致

    卢卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它来自主器件。