This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2541:发出将项目从一个系统移植到另一个系统的问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568309/compiler-cc2541-issues-porting-project-from-one-system-to-the-another

器件型号:CC2541

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们正在尝试将我们的所有项目从一个系统移植到另一个系统。 但存在一个奇怪的问题(稍后会讨论这个问题)

这是我们在移植时复制的内容

1. BLE 文件夹下的文件夹

2.文件夹中的配置文件文件夹。

我覆盖新机器中的配置文件文件夹、因为我有一些自定义配置文件附加到现有的配置文件。  

现在、当我将该十六进制文件刻录到我的 CC2541板中时。 设备(手机)无法发现。 如果 t all、它会在任何时间内断开连接。

已从新安装的堆栈中尝试 simpleBLEperipheral、但该操作正常。

请告诉我们将项目从一个系统转移到另一个系统的程序。

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    您是否尝试将整个 SDK 安装从一台计算机复制到另一台计算机?

    您不是在 SDK 的不同版本之间进行迁移、对吗? 这意味着您必须使用 SDG 中的迁移指南。 (除了移动文件之外)

    我强烈建议使用版本控制软件。 这样做会使这一过程变得非常简单-就像应用修补程序或从复制程序中提取一样简单。 (例如、在 git 中)

    此致、
    反叛分子