This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:使用当前值

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568417/ccs-cc2650-using-current-value

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CC2650 LaunchPad 驱动电机。 是否有方法将电机的电流输出用作变量以启动或停止电机?

如果有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢、

Smet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marvin、

    首先、如果您尝试控制电机、我绝对建议您查看我们的 C2000 MCU。 它们具有一些用于电机控制的简洁组件。

    不过、回到这个问题:您可以使用分流电阻器测量电流、并使用运算放大器放大差值并将其发送到 CC2650的 ADC 中。 我相信您可以在线搜索更多测量电流的方法。

    此致、
    反叛分子