请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
大家好
器件:CC2640F128RHB 5*5 (15GPIO)模块。
IDE:ccsv7.
SDK:BLE_SDK_2_02_01_18
示例:simple_Peripheral_cc2650
我仅在宏 CC2650DK_7ID 上更改为 CC2650DK_5XD
//客户端特征配置 UUID
const uint8 clientCharCfgUUUID[ATT_BT_UUID_SIZE]=
{
LO_UINT16 (GATT_CLIENT_CHAR_CFG_UUID)、HI_UINT16 (GATT_CLIENT_CHAR_CFG_UUID)
};
当我展开"GATT_CLIENT_CHAR_CFG_UUID "宏时、出现以下错误
"在以下期间发生内部错误:"打开声明"。