This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 事件处理

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568445/event-processing

大家好、我实际上不知道蓝牙如何处理这些事件。 我对此有一些疑问:

实际上 、该函数是如何工作的? uint16 SimpleBLEPeripheral_ProcessEvent( uint8 task_id,uint16 events )。 程序如何知道何时进入此函数?  

2.此函数是否需要调用或已在 simpleBLEperipheral.c 中调用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关以下内容的更多信息、请参阅软件开发人员指南:

    您可以通过右键单击函数名称并单击'Find All References to (查找所有引用到)'并按照链接查看其使用方式来查看它在 IAR 中的引用位置。

    您将看到该函数位于 tasksArr 中、我将把练习留给您来了解如何使用该数组。

    注意:在使用"查找所有参考引用"之前构建项目!

    此致、
    反叛分子