主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC2640、
您好!
我正在尝试使用 SmartRF 闪存编程器2对 CC2650进行编程。
由于我想对固件进行一些修改、我想首先知道我是否可以轻松刷写 hex 文件。
我尝试了 SDK 提供的"superhex"、它运行正常。
但是、当我尝试使用此处描述的"3个文件"方法进行编程时: processors.wiki.ti.com/index.php/CC2650_SensorTag_User%27s_Guide#Building_the_SensorTag_Firmware
这3个文件已正确刷写到电路板中、但传感器标签在应用中不再可见。
提前感谢:)
拉斐尔