大家好、
我们有一位与 CC2640合作的客户尝试定义发射功率、并在指定通道上将模块置于发射模式。
我们是否有任何有关这些传输作为何种类型的消息发送的信息? 客户假设我们应该能够嗅探传输。 它们通常会过滤任何监听的数据包以查找相关 MAC 地址、但这需要定义消息类型(例如、间接广播)。
另一个假设是,要设置此“发送”模式,需要执行以下操作:
•定义输出功率:HCI_EXT_SetTxPowerCmd
•启动 Tx 测试:HCI_LE_Transmiter_Test
•结束 Tx 测试:HCI_LE_Test_End
如果您能提供任何信息来确认上述内容、我们将不胜感激。 谢谢!