This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:使用 ADC 的内部电压基准

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: REMOTI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567798/cc2640-using-internal-voltage-reference-with-adc

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:RemoTI

是否可以将内部电压基准与 ADC 一起用于检查 VDDS 的电压?

我的定制板将 VDDS 连接到 VDDZ 并连接到 VDDS_DCDC (RHB5x5封装)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我联系了一位硬件专家来确保安全;我相信、如果您使用输入调节、测量 VDDS 不会有任何问题。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的。 请参阅技术参考手册中的第17.4.8.2章。 不过、您也可以使用电池监控器来测量 VDDS、这一点更简单。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fredrik、

    我将使用 batmon 库 function...no sense 重新创建滚轮。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik、

    我得到以下编译错误:

    预编译命令行的变量扩展失败。  
    违规文本:"$XDCROOT$/xs"--xdcpath="$XDCPATH$" IAR.tools.configuro -c "$TOOLKIT_DIR$"--cc "$Compiler_path$"--device "$device"  
    --compileOptions $Compiler_args_root_arged$--linkOptions $linker_args_arged$--profile release --projFile "$PROJ_path$"

    我知道这是因为我有以下 include 目录:

    $SRC_RemoTI_example_/common/cc26xx

    我没有 在自定义参数变量中定义$SRC_RemoTI_Examples$。  

    我正在尝试使用 CC26XX 驱动程序库、但在浏览文档时遇到问题。

    我正在查看以下链接:

    文件://C:/Users/John/Desktop/TI %20CC2640%20DOS/TIRTOS /TIRTOS %202.18/Documentation_Overview_cc13xx_cc26xx.html#instrumentation-documentation

    问题:我可以在文档中查看函数文档以及随附的.h 文档、但如何在安装中找到正确的文件?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在 defult 位置安装了所有内容,您将在 aon_batmon.h 中找到 AONBatMonBatteryVoltageGet ()函数,网址为:
    C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08\products\cc26xxware_2_24_02_17393\driverlib
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Erik、

    这解决了我的问题。
    我找到了源文件、但我不相信它们是我所使用的 RTOS 版本的正确文件。

    谢谢!
    John