请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODN 主题中讨论的其他器件:CC2564
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我对 cc2564上数据包 Tx/Rx 的命令参数感到困惑。
如果 I 命令0xFD85、0x03、0、0xFF、0、 2、0、27、15、1、 0x01FF 如 Wiki 上的 CC256x_Testing_Guide 中所示(仅更改了频率模式)、工作正常。
但是、当我命令0xFD85、0x03、0、0、5时、 1、0、100、15、1、 0x01FF、无信号输出。
据我了解命令参数显示的图表、对于 ACL 数据包类型 DH5、ACL 数据包数据长度可定义为339。
有人能告诉我为什么此命令不起作用?
谢谢。