请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 您好!
大家好、在密钥卡示例程序中、ProxReporter TX 功率级别被两次设置为0。 将 TX 功率级别设置为0两次的目的是什么? 这是错误吗? KeyfobProxTxPwrLevel 设置为0。
//初始化 Proximity Reporter 中的 Tx 功率级别特征{ INT8_t 初始 TxPowerLevel = 0; ProxReporter SetParameter (PP_TX_POWER_LEVEL、sizeof (INT8_t)、 初始 TxPowerLevel); } keyfobAlertState = alert_State_off; //确保蜂鸣器已关闭。 蜂鸣器_stop (); //确保 LED 已关闭。 //HalLedSet ((HAL_LED_1 | HAL_LED_2)、HAL_LED_MODE_OFF); //启动接近配置文件 void ProxReporter _RegisterAppCBs (&KeyFobDemo_nuthentityCBs); //启动加速计配置文件 void Accel_RegisterAppCBs (&FobDemo_近 端属性 );//启动 ProxProxProxRept_param_sets (默认值);//将 ProxProxProxProxProxReporter 属性设置为默认值 &keyfobProxLLAlertLevel); ProxReporter SetParameter (PP_IM_ALERT_LEVEL、sizeof (uint8_t)、 &keyfobProxIMAlertLevel); ProxReporter SetParameter (PP_TX_POWER_LEVEL、sizeof (INT8_t)、 &keyfobProxTxPwrLevel);
-克尔