This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:如何使用蓝牙从应用远程更改信标 Tx 功率

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591601/ccs-launchxl-cc2650-how-to-change-beacon-tx-power-remotely-from-an-app-using-bluetooth

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道是否可以通过应用中的蓝牙远程更改简单信标或简单 eddystone Tx 功率值和其他参数。 是否可以实现它? 是否已有可用的实施? 希望获得有关如何实现这一目标的任何意见。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于没有连接、因此无法从远程控制。

    您的用户案例是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须连接才能从应用程序更改 TX 功率
    解决方案1:
    使用1个软件选择器件模式。
    - SW = 1:器件将以正常模式广播。 您可以从应用程序连接到控件
    - SW = 0:器件将在未连接时进行广播=>信标

    解决方案2:
    您必须自定义信标协议:)