This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640 BLE 输出功率

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568289/cc2640-cc2640-ble-output-power

器件型号:CC2640

您好!

我通过 以下 API 将 cc2640器件的输出功率设置为+2dBm。
//设置传输功率
HCI_EXT_SetTxPowerCmd (HCI_EXT_TX_POWER_2_DBM);

但是、当我使用示波器检查它时 、它显示大约0.8dbm。  

我尝试将其更改为+5dBm、但它仍然显示0.8dbm。 有人能告诉我们为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、
    您使用的是哪种硬件解决方案?使用的是哪种前端配置?
    您是指频谱分析仪吗?
    以及如何设置测量?
    您是否使用50欧姆同轴电缆?
    短电缆和连接器可能会有小损耗。