This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2 5x5封装软件支持

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566820/cc2640r2f-cc2640r2-5x5-footprint-software-support

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

尊敬的所有人:

我将7x7 simple_peripheral 编程到5x5芯片组中、它无法运行。

但我很困惑如何使用5XD 器件修改 simple_peripheral 项目。

请告诉我应该如何建立基础  

C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral

simple_peripheral 项目。

顺便说一下、希望 TI 员工可以做更多的工作 SDK、使客户开发变得更轻松。  simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22示例目前尚不完美。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、您遇到问题、我们没有显示5xD 器件使用情况的示例。 由于 SDK 支持在 CC2640R2 Launchpad 上进行开发、因此提供的板级配置文件仅支持该配置。 我已将您的反馈考虑在内、我们将尝试改进我们的指南、以更明确地展示如何将板级配置文件更改为其他封装。

    请尝试参考 TI BLE 软件开发人员指南中有关创建新板级配置文件的指导: software-dl.ti.com/.../rtos-overview.html 。 您还可以在 TI BLE-Stack v2.2.1中比较 R1器件之间的差异、该版本中确实包含5x5配置的示例板文件。 它可能会为您提供一些关于 SDK 随附的板级配置文件中需要更改的内容的想法。

    如果您在执行指南中的步骤后遇到问题、请告诉我、我将继续为您提供进一步的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    因此、我可以直接在 CC2640R2F 5XD 上使用 BLE 堆栈的5XD 板级配置文件?

    Wei Lu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以在 R2堆栈中使用5xD 板文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../2081569

    太多错误了...

    请帮帮我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线程中的文件应该可以直接放入相应的文件夹。

    您能否提供有关您如何操作的所有详细信息、以便我们更好地为您提供帮助。