This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:BLE L2CAP 信令通道 PDU 标识符分配

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590952/cc2640-ble-l2cap-signaling-channel-pdu-identifier-assignment

器件型号:CC2640

您好、香榭丽舍

我检查蓝牙规格 v5.0。 对于 BLE L2CAP 信令信道标识符、我没有看到任何有关如何分配标识符的说明。 我检查了我找不到的示例代码、它是如何分配标识符的。 我想知道如何 分配标识符。 使用随机值?  请告诉我 吗? 谢谢你

数据包格式 如下所示。 感谢您提前回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    在蓝牙规范 v 5.0中、有关 BLE L2CAP 通道标识符的信息、请参阅第3卷 A 部分2.1节。

    该部分的表2.2显示 L2CAP 信令通道的 CID 是0x0005。 我希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachel、
    感谢您的回复。 对于信令信道 PDU、CID 为0x0005、且存在包含标识符的信息有效载荷。 请问标识符的编号是多少? 谢谢!