This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何从外围设备/服务器请求 MTU 交换(ATT_OP_MTU_REQ )?

Guru**** 2567955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567320/cc2650-how-do-i-request-an-mtu-exchange-att_op_mtu_req-from-the-peripheral-server

器件型号:CC2650

我想在外设上使用 BT4.2长度扩展。  我想我可以 从中央/客户端调用 GATT_ExchangeMTU()、但我看不到从 BLE SDK 中的外设请求它的方法。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timo、请参阅上面的软件开发人员指南。 只有 GATT 客户端(例如中央)可以启动 MTU 交换过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我把 MTU 和 DLE 弄混了。  GitHub 上的 throughput、example_central 和 throughput、example_peripheral 非常有用。  似乎 MTU 在连接开始时被交换一次,但 HCI_LE_SetDataLenCmd ()可以在以后从任一端调用。  至少、这是我的工作原理...