This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:加载 BLE-STACK V3.0 SDK 示例项目时出现问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2640R2, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567665/ccs-cc2640r2f-issues-while-loading-ble-stack-v3-0-sdk-sample-projects

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2650LAUNCHXL-CC2640R2BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我已通过将新的 cc2640r2焊接到电路板上来修改了 cc2650 Launchpad。

我正在尝试执行上一个 SDK 中使用 ble stack 3.0发布的一些新项目、这些项目可以顺利编译、没有错误。

问题在于、当我选择应用程序映像并单击"调试"以在 cc2640r2 launchpad 上加载代码时、Code Composer Studio 会给出错误  

Cortex_M3_0:读取寄存器未知寄存器时出现问题:(错误-2030 @ 0x0)尝试访问未知或无效寄存器。 确认寄存器有效且可访问、然后重试此操作。 (仿真包6.0.504.1)  

我无法执行代码。

错误在哪里?

提前感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    仅使用 CC2640R2 LaunchPad (LAUNCHXL-CC2640R2)可能更容易。 为了排除与返工相关的任何问题、我建议使用 SmartRF 闪存编程器2 v1.7.5对 CC2640R2 SDK 中的预编译 simple_peripheral 十六进制文件进行编程。 如果您无法检测 CC2640R2F 或对十六进制文件进行编程、则返工时会遇到电气问题。

    CCS v7存在已知问题、请参阅 BLE-Stack v3.0版本说明:
    调试 CCS v7项目可能会产生伪“未知寄存器”错误,可以忽略该错误

    但是、这假定您可以成功地对电路板进行编程。

    祝你一切顺利