This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持 BT 和 Linux 的控制器

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567968/controller-that-support-bt-and-linux

我需要一个控制器来完成我们的新项目。以下是主要要求。
->支持 Linux 操作系统的控制器。 它是否需要任何外部 DRAM?
->我们应该能够连接蓝牙天线。
-> 它需要良好的 SPI 性能、高达8MHz 的速度、低延迟驱动器

谢谢