Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
您好!
我尝试将 CC2541用作网络处理器、通过 SPI 与运行 Linux 的主机 MCU 相连。 是否有任何主机端应用示例? 我在运行 HostTestRelease 时使用的是片外 GATT 数据库(以便在属性被写入时接收 HCI 消息)
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rachel、
我正在学习的模块已经具有板载 CC2541、并通过 SPI 连接到主机 MCU (运行 Linux 版本)、因此遗憾的是、我不能选择 CC26xx。
我对作为外围设备感兴趣。 我的目标是让模块将自己作为具有多种 GATT 服务的外设进行广播、并允许 PC 或电话通过蓝牙进行连接并向 GATT 特征写入值。 然后、MCU 将对写入的值执行操作。
我知道、如果要使用 HostTest、我需要使用 GATT_DB_OFF_CHIP 进行编译、以便通过 SPI 将通知更新 GATT 属性的 HCI 事件传输到主机。 我的问题是:MCU 端是否有任何示例代码来实现 GATT 数据库和/或处理来自 CC2541的 HCI 事件?
谢谢
Sam
尊敬的 Sam:
如果您必须将 CC2541与另一个 MCU 配合使用、则应浏览我之前提到的 wiki 页面 :http://www.ti.com/ble-wiki
以下是一个可能对您有所帮助的页面: http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC254X_WITH_EXT_MCU