This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-CC2564MODA:MSP432 SCO 上的 CC2564与 Android 连接

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567087/boost-cc2564moda-cc2564-on-msp432-sco-connection-with-android

器件型号:BOOST-CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

我的设置是 MSP432上的 BOOST-CC2564和 AUDBOOSTCC3200 (黑色)。 我正在尝试通过 SCO 连接将音频数据发送到运行 Android 5.1的 HTC M8。 将手机和 CC2564与 HF/HS 配置文件配对后、我尝试从 Android 手机发起一个 SCO 连接到 CC2564。 我在 SCO_Register_Syncrhonus_Connect_Request_Callback 中注册了回叫、但回叫从未收到来自 Android 手机的 SCO 连接请求。 我是否错过了一个步骤?

尊敬的、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的查询已分配给相关专家。
    请期待后续回复。
    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    感谢您的回答。 我找到了这个问题、现在我能够成功注册 SCO 回叫。 谢谢你。

    尊敬的、

    Christopher