This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关:BOM 中未显示 U9-MDI337S3959

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567793/tidc-ble-to-wifi-iot-gateway-u9-mfi337s3959-not-shown-in-the-bom

器件型号:TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关

在 BLE 转 WiFi 网关参考设计的原理图中、有一个组件 U9、它包含 MDI337S3959的一部分。 但是、BOM 中未列出此器件。 我也很难在网上找到它。  

此部件是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MDI337S3959是 Apple 的 WAC IC、因此您必须是 MFi 许可方才能获取相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,
    我的问题是、此芯片在网关设计中的功能是什么、以及是否需要它。 我要求的原因是 BOM 不包含此芯片。 因此、看起来 BOM 和原理图不同步。
    谢谢、
    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    Apple HomeKit 认证需要使用 MFi 芯片。 我们尚未在原型构建中使用此器件、一般用途不需要此器件。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了,谢谢 Fredrik!