This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591454/cc2540-cc2540

器件型号:CC2540

大家好、我对 CC2540 USB 软件狗(我目前正在使用它)有以下基本疑问:

我想将 CC2540 USB 软件狗与数据包监听器固件连接到另一个 TI 微控制器、如 Tiva 板、并在另一个显示屏中显示数据包监听详细信息。 是不是太可行了。

2.如果是,请告诉我,数据格式和命令的参考文件是什么。

此外、与 USB 相比、我是否可以让数据包监听代码将数据转储到 UART 中。

基本上、作为我研究的一部分 、我想让 BLE 监听器具有非常基本的功能、例如其他两个 BLE 节点之间的 BLE 数据传输的 RSSI 信息。

感谢您的快速响应。

请建议使用其他更好的开源工具。

4.是否可以获得一些信息,了解除广播外,每个通道是否正在进行某些数据传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanood、

    我们不会发布数据包监听器固件源代码、因此您需要使用按原样提供的 hexfile。 以下是数据包监听器指南的链接: processors.wiki.ti.com/.../BLE_sniffer_guide

    为了弄清楚如何解码数据包、您可能需要使用 UART 监听器并观察 SmartRF 数据包监听器 PC 应用程序和软件狗之间发送的命令。 然后、您可以从该代码建模您的 Tiva 代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachel、感谢您的快速响应。

    您能给我介绍一下开发数据包监听器 PC 应用程序的人、还是可以从设计团队那里获得一个文档。
    我的目的是通过 UART 制作一个连接 pktt 监听器的小型接口、并使用我们在实验室工作中广泛使用的 TiVo 板制作手持式移动监听器。
    提前感谢。