This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:cc2564moda UART 输出抖动与放大器;每位波特率精度

Guru**** 2929670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588357/cc2564moda-cc2564moda-uart-output-jitter-baud-rate-accuracy-per-bit

器件型号:CC2564MODA

您好,客户正在测量不同波特率(从115k 到3Mbps)下的抖动。

在规范中,有“波特率准确度每位:12.5%”语句

-这是否意味着位宽每位的离散度为12.5%? 您能解释一下这句话吗?

-它是否是所见抖动的原因

提供更多文档-您可以联系我以获取增强信息、但您可以联系我以获得问题的答案

Nicolas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此查询将指派给硬件专家。 他很快就会回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您能不能在 我们升级时、更新并确保硬件专家直接与我内部联系。

    谢谢

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 请与硬件人员联系、然后返回。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您可以在此处找到一些有关波特率的良好信息:

    基本来说、您是正确的。 在较高的速率下、如果您在中心计时(例如50%标记)、窗口基本减少12.5%、则由于抖动、范围将减少12.5%。

    我们还希望抖动会因速率升高而变差、因此我们在数据表中看到的范围高达12.5%。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Riz