This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:广播完成、事件或类似。

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567693/cc2650stk-advertisement-done-event-or-similar

器件型号:CC2650STK

您好!

我正在使用 peripheral_observer 示例、它运行正常、我的问题是我需要控制引脚分配并在每个传出广播之间更改广播数据。 因此、我想知道在完成广播时是否存在回调/事件的某种关系、或者是否有其他方法在 两 个传出广播之间进行计时。

谢谢你。

/安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    听起来您在寻找 HCI_EXT_AdvEventNoticeCmd -您可以在 Doxygen 中阅读它
    或 TI BLE 供应商特定指南中。

    此致、
    反叛分子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我设法使其与 HCI_EXT_AdvEventNoticeCmd 配合使用。
    非常感谢。

    /安德烈亚斯