This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:具有多个闪存文件的 SmartRF Programmer 2无法按预期工作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591104/cc2650stk-smartrf-programmer-2-with-multiple-flash-files-not-working-as-expected

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

我想使用两个单独的应用程序和堆栈十六进制文件来刷写具有 Sensortag 示例应用程序的 cc2650 Sensortag。 我尝试在 SmartRF Programmer 2中使用多个文件选项并输入两个成功构建的十六进制文件、它成功闪烁、但 sensortag 仅显示恒定的红色光、无法检测到。


我也尝试添加了 bim_extflash.hex、它也成功闪烁、但 sensortag 不显示任何活动、甚至红色指示灯也不会闪烁。


我没有对示例工程进行任何类型的更改、并且它已成功构建。 为什么它不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还需要将 BIM 下载到您的 SensorTag。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正如我说过的、我已经尝试刷写 bim_extflash.hex 以及应用程序和堆栈十六进制文件(共3个文件)、但这些文件也不起作用。

    util 文件夹中有两个工程、一个是 bim、另一个是 bim_extflash。 我使用了 bim_extflash、因为 bim 没有用于 cc26xx 的 CCS 项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    构建这些十六进制文件时、是否使用 TI ARM 编译器 v5.2.6?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在选项中勾选了 ARM 十六进制实用程序。 选择的版本为 TI v5.2.6、但有一个迹象表明该版本不可用、因此它将使用另一个兼容的版本 TI v16.9.1.LTS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须使用 TI Arm 编译器 v5.2.6。 您可以参阅 e2e.ti.com/.../496572 、其中显示了如何从 CCS 安装 v5.2.6。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你们! 我必须重新安装 CCS 才能安装旧版本的编译器