This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2564MODA:用于配置文件和 MSP430

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567258/rtos-cc2564moda-for-profile-and-msp430

器件型号:CC2564MODA

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我想知道以下配置文件是否可用于 MSP430和 CC2564MODA。

・免提配置文件   音频网关、免提装置
・串行端口配置  文件器件 A、B
・GATT           客户端

此致、

科佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kozo、

    这些配置文件可与 MSP430和 CC2564MODA 配合使用。

    您是否在询问我们是否为每个配置文件提供了参考代码?

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    谢谢!!

    >>您是否询问我们是否为每个配置文件都提供了参考代码?
    ⇒是。

    我还想知道建议的存储器容量(MSP430)。

    -使用
    ・免提配置文件 音频网关、免提装置
    ・串行端口配置文件 器件 A、B
    ・GATT 客户端

    此致、
    科佐