This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:安全和高速模式的固件更新方法

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567611/cc2650stk-firmware-update-method-of-safe-and-high-speed-mode

器件型号:CC2650STK

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
请告诉我安全模式和高速模式的详细信息吗?
请告诉我这些模式的不同之处。

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能更具体地介绍一下高速模式和安全模式吗? 您是否在我们的文档中找到了2种模式? 如果不是、您在哪里可以看到它们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我是说下图。
    processors.wiki.ti.com/.../File:Stk_ios_oad.PNG

    最恰当的考虑。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在安全模式下、设备将在收到通知时发送 ACK、然后手机应用程序将在收到 ACK 后发送另一个通知。
    在高速模式下、无需等待 ACK。 手机将继续发送图像、并假定设备端收到了每条通知

    但是、在 Android 平台中、安全模式所需的时间将比高速模式多大约5到10倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    感谢您的评论。
    我明白了。

    此致。
    Kaka