This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:MCU 的3.3V 输出?

Guru**** 2569245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567758/cc2650-output-3-3v-from-the-mcu

器件型号:CC2650

是否可以从 MCU 的 DIO 引脚之一输出3.3V 电源电压?

还是所有引脚都输出1.7V 至1.95V 之间的稳压电压?

如果可能、我可以在哪里找到 API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyunsoo、

    IO 由 VDDS 供电、并输出此电压。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压应能够输出与提供给 VDDS 相同的电压(由于损耗始终很小、因此略小)。

    这取决于 CC2650的供电方式。 使用 VDDS 上的外部电源(建议最大值为1.95V)、您将无法输出3.3V 电压。

    要将 CC2650配置为使用内部 DCDC 稳压器、可以使用以下函数:

    void PowerCtrlSourceSet (uint32_t ui32PowerConfig);

    您将在数据表中找到更多信息(第1.3.13节):

    以及相应模块文档的链接(请查看 System->Power Controller 下):

    此致、

    米歇尔

    编辑:
     我忘了提到这一点:如果 VDDS_DCDC 和 DCDC_SW 接地、您将无法使用内部 DCDC 和 LDO。 VDDS_DCDC 必须连接到 VDDS 电源引脚。