This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540最大 RSSI 值

Guru**** 2824085 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567719/cc2540-cc2540-maximum-rssi-value

器件型号:CC2540

使用我的 CC2540器件、我无法获得高于-41的 RSSI 值。  如果我将一个器件连接到它并开始不断读取 RSSI、它似乎在大约一英尺内以-42饱和、并且偶尔会跳升至-41、但不会更高。  对于其他 BLE 器件、当器件恰好位于彼此的顶部时、我能够在负青少年中获得值(随着我在一英尺内变得更近、这些值不断变化)。  是否有其他人看到了这种行为、或者您是否能够获得更高的价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 J.Sample:

    我肯定会看到这种行为、我相信它完全取决于您的天线和射频配置。 (两端)

    例如、在 launchpad 的 PCB 天线上、我接近青少年。 我已经联系了一位硬件专家、以防我错过任何内容。

    如果您愿意、您可以提高发射功率、默认情况下、我们的许多器件的发射功率为0dBm

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    对于 CC2540、这是预期的。 有关 RSSI、请参阅数据表部分。

    谢谢、
    Fredrik