This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:AES 加密不适用于 cc2640R2

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591151/cc2640r2f-aes-encryption-does-not-work-with-cc2640r2

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!

我使用的是与 cc2640一起使用的 AES 加密、它工作正常。 现在、我使用 cc2640R2并使用加密数据  

AES_ECB_EncryptData (数据、16、aesKey);

但程序退出这里、它不执行任何操作。

为了使用 AES 加密、我是否使用过 cc2640R2的其他文件?

当前我使用的是 ccc2640中的先前文件(rom_crypto.h rom_crypto.c)

正在等待您的回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、mabbas、

    在 CC2640R2F 中、AES ROM 库已被删除、为 BLE 协议栈腾出空间。 在此器件上、您可以安全地使用 AES 加密 TI 驱动程序、而无需担心会干扰 BLE 堆栈。 有关 AES 加密驱动程序的使用、请参阅 TI 驱动程序文档。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、JXS、

    感谢你的帮助。 我想问我在哪里可以找到加密驱动程序文件? 它们是附加的文件还是其他文件?  

    正在等待您的回复。

    e2e.ti.com/.../crypto.ce2e.ti.com/.../crypto.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为加密驱动程序代码文件位于此处"C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25\source\ti\drivers\crypto"。

    -克尔