请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA 您好!
- 我想知道每个 SNV ID 条目的容量是多少:
//客户 NV 项目-范围 0x80 - 0x8F -这必须与绑定条目的数量相匹配
#define BLE_NVID_CUST_START 0x80 //!<客户 NV ID 的开头
#define BLE_NVID_CUST_END 0x8F //!<客户 NV ID 结束
目前、我在"0x80"条目 ID 中使用22个字节、没有任何问题。 但我需要将其扩展到1024、这是可能的吗?
- 我的应用程序将仅使用一个绑定即可重新排列这些值、以便我可以节省更多 NVM 空间
//绑定 NV 项目- 范围 0x20 - 0x5F -这允许10个绑定
#define BLE_NVID_GAP_BUK_START 0x20 //!< GAP 绑定管理器的 NV ID 开始
#define BLE_NVID_GAP_BUK_END 0x5f //!< GAP 绑定管理器的 NV ID 范围末尾
如果可能、我该怎么做?
谢谢、
此致、
Gaboh