This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:BT HSP 和 LE 并发行为

Guru**** 2567615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567059/cc2564modn-bt-hsp-and-le-concurrent-behavior

器件型号:CC2564MODN

你(们)好。

我们正在计划一项新设计、该设计需要语音耳机并发连接、同时需要 LE 连接来控制耳机上的音量?

如果 Android 或 iOS 手机能够同时处理此类配置、也会很有意思。

谢谢、祝你一切顺利。

Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的查询已分配给相关专家。
    请期待后续回复。
    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 CC256X 的数据表(www.ti.com/.../cc2560.pdf)。 在第1.4节中、您将找到以下内容-

    注意:以下技术和辅助模式不能与协处理器同时使用:低功耗蓝牙、ANT、辅助 HFP 1.6 (WBS)和辅助 A2DP。 一次只能使用一种技术或辅助模式。