请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 BLE-STACK
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、
我正在尝试将数据(char array、int)从 CC2650发送到智能手机。 我尝试了来自 simple_broadcaster 和 simple_peripheral 的示例、并在我的 Nexus 7上使用 BLE Scanner 进行搜索、但我找不到它(看起来 CC2650不处于可发现模式)、我错过了什么?
此外、如果我想修改代码中的参数、一旦连接、我应该查看什么? 我不熟悉 BLE 编程、因此非常感谢您提出任何建议和建议。
最棒的
Henry