This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:在不同平台上进行 CC2650不同固件升级

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566633/cc2650-cc2650-different-firmware-upgrades-on-different-platforms

器件型号:CC2650

你(们)好

我正在尝试获取有关传感器标签 CC2650的可用兼容固件升级的一些信息。 我目前正在使用许多此类器件、每个器件的可用升级固件会因各种因素而异。 我遇到的一些问题是:  

在运行固件1.20并在 iPhone 或 iPad 上使用 SimpleLink SensorTag 应用的 CC2650传感器标签2上、唯一可用的更新是固件版本1.30。 但是、在 Android 设备上使用 SimpleLink SensorTag 应用时、还提供了1.32的额外升级。

通过 Android 上的 SimpleLink SensorTag 应用完成固件版本1.32的升级后、在 iPad 上启动该应用时、它会报告固件已旧、并且可以下载新的兼容固件版本1.51 (A)或1.51 (B)。 此升级请求不会出现在 iPhone 或 Android 设备上。

有人能不能对这个问题说些什么,因为我不知道要采取什么步骤?

谢谢你

热尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ger、

    最新 SensorTag 应用程序存在异常。 F/W 版本1.32是最新版本、如果您有此版本、则无需升级固件。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.30固件是否也有问题、因为我一直对此有疑问?

    谢谢

    热尔