This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:预加载程序、在 SimpleLink CC2640 SDK 中的什么位置?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK, LAUNCHXL-CC2640R2, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567437/launchxl-cc2640r2-pre-loaded-program-where-in-simplelink-cc2640-sdk

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他部件:CC2640SIMPLELINK-CC2640R2-SDKBLE-STACK

您好!

  CC2640R2 Launchpad 首次上电时、会附带预加载的示例程序。 在 Sensortag App->Sensor View 中,预加载的示例程序具有以下服务。 但是、我在 CC2640 SDK 中导入了示例程序、但似乎没有将预加载到 CC2640R2 Launchpad 的 CCS 示例程序。 我可以从何处获取此预加载示例程序的 CCS 工程。

  1. 简单键
  2. IO 服务
  3. 固件下载
  4. 连接控制服务
  5. 器件信息

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 中的 simple_peripheral 示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="YiKai Chen "]我认为这是 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK[/QUERP]中的 simple_peripheral 示例

    不可以、可以从 CC2640R2 SDK 导入的 simple_peripheral 示例仅具有以下配置文件。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我使用 LAUNCHXL-CC2640R2进行验证后、FW 不是 simple_peripheral。 我还无法找到预加载的 FW 的来源。 希望 TI 的人员能提供一些内幕信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CC2640R2 SDK 文档中、将其称为开箱即用演示。 但在 CC2640R2 SDK 中找不到适用于它的 CCS 工程。 在其他 Launchpad 上还提供开箱即用演示、但附带 CCS 项目、文档和 YouTube 视频教程。

    "这些资源将增强您使用从开箱即用演示到生产的 TI SimpleLink BLE-StackTm3.00.00软件开发套件(SDK)的体验"

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们目前在 R2 SDK 中没有 CC2640R2 LP 的开箱即用示例。 我们正在努力将其公开。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在您将其公开时告知我们。 谢谢!