This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2560BRVMR

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588795/cc2564-cc2560brvmr

器件型号:CC2564

我们正在开发2.4G Wifi 蓝牙探头 产品 、该产品收集附近终端设备的 MAC (WiFi&BT)。

Wifi 芯片(4个 QCA9531)的灵敏度是最重要的指标之一。 4个 QCA9531将 MAC 收集在不同的 Wifi 通道中。 通道将根据我们制定的规则定期变化。

BT 解决方案是 CC2564+MSP432P401、如附件所示。 BT 部件正在经典蓝牙模式下工作、它需要广播一些消息以 通过 MAC 感应终端设备响应。

但是、当 BT 部件工作时 、Wifi 芯片(QCA9531)的灵敏度 下降超过20dBm。 我们已经确认 、很难通过硬件调整来减少性能下降。

是否有某种方法可以避免 灵敏度 下降、例如控制 BT 的通道以 避免通道冲突? 请 提供控制 BT 信道的方法?

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-BT_5F00_2564B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此查询分配给硬件工程师。 他很快就会回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何进度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎您正在尝试实现 WiFi/BT 共存。
    您的硬件设计中是否有开关、或者软件中是否有某种实施方案、以防止两个无线电同时运行?

    此致、
    查尔斯·奥