This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:在 SBL 测试期间、会显示消息"CC2650引导加载程序已禁用"。

Guru**** 2620965 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590389/cc2650-during-the-sbl-test-the-message-cc2650-boot-loader-is-disabled-appears

器件型号:CC2650

大家好。

我使用闪存编程器2生成了 bin 文件、并尝试通过 sblAppEx.exe 下载 bin 文件。

但在测试期间、我收到了如下消息。

正在连接(COM6 @ 230400波特)...
100%(484.00ms)
正在擦除闪存...
100%(1031.00ms)
正在写入闪存...
警告:CC2650引导加载程序将被禁用。
99%超时等待 ACK/NAK。 器件无响应。
闪存下载期间出错。 读取设备状态失败。
-起始地址0x0001FEE4 (第31页)。
-尝试传输252字节。
-这是在块0中传输520。

 n`t、我参考以下链接、但无法解决该问题。

https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/low_power_rf_tools/f/155/t/442485

请告诉我什么是问题。

测试板:CC2650EM + SmartRF06EB

BLE 堆栈版本: ble_sdk_2_02_01_18

RT OS 版本: tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08

测试项目: simple_peripheral

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 ccfg 内容是什么(引导加载程序设置、闪存组锁定位)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我解决了这个问题。

    我将 SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE 值0x00更改为0xC5。

    可能是堆栈版本更改了默认值。

    谢谢你。