This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2关于无限循环中的蓝牙间隙设置函数参数

Guru**** 2564260 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566803/cc2640r2-about-bluetooth-gap-setting-function-parameters-in-the-infinite-loop

Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

每个人都很好!有一个问题需要帮助...  
SDK1.00.00.22
在初始化函数 GAP_SetParamValue (TGAP_CONN_PAUSE_PERAPENT DEFAULT_CONN_PAUSE_PERUSTRUST)中、当 ICAL_API 时调用此函数。 C 文件
在逐步跟踪查找消息函数 sendWaitMatchCS (iCall_getEntityId ()、MSG、matchGapSetParamCS)之后查找函数;
然后继续跟进
iCall_sendServiceMsg (SRC、ICALL_SERVICE_CLASS_BLE、
iCall_MSG_FORMAT_3rd_char_task_ID、MSG);
继续查找
iCall_SEND (SRC、dstentity、格式、MSG)
在该 iCall_SEND 函数中、程序将连续执行几次、程序将停止运行
谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xun、

    当您不单步执行代码时、您是否看到任何问题? (只需按播放。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie
    我使用的芯片是 CC2640R2、软件 SDK1.00.00.22
    在 SDK 中,include 文件 icall_api.h 和 gapbondmgr.h 在这两个 include 文件中具有相同的函数调用界面。
    为什么? 或有何差异。
    谢谢你们!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从我们的软件开发人员指南中了解 ICall 的工作原理、该指南与我们的 R2 SDK 一起提供。
    C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22/docs/blestack/html/ble-stack/index.html #iCall