请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
尊敬的 TI 专家:
我的一位客户刚刚在一个新项目中启动了 CC2541 MP、在该项目中、他们需要为每个产品提供唯一的 ID. 他们使用 CC2541信息页中的48位 IEEE 地址。
当他们完成了大约30Kpcs 时、他们发现2个具有相同 IEEE 地址的 CC2541。 您对此案例有什么建议吗? 他们是否应该继续使用 IEEE 地址作为唯一 ID?非常感谢。
根据 CC254x 用户指南 P28:
它包含来自 TI 地址范围 的唯一 IEEE 地址、适用于符合 IEEE 802.15.4或低功耗蓝牙标准的器件。这是一个48位 IEEE 地址、首先在 XDATA 地址0x780E 存储最低有效字节。