This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:具有 CC2540 USB 软件狗的 TI 数据包监听器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567438/cc2540-ti-packet-sniffer-with-cc2540-usb-dongle

器件型号:CC2540

我将 TI 数据包监听器 与 CC2540 USB Dingle 配合使用、以调试 BLE 协议栈。

我在开发广播状态时很好地使用了 TI 数据包监听器。 实际上没有问题。

但问题在 连接状态下发生。 问题是我在数据包监听器上看不到数据通道(通道索引0 ~ 36)。

在"对讲机配置"选项卡中、我只能找到37、38、39等广播信道。

Dose 有人帮助我 如何使用 CC2540 USB 软件狗监控 TI 数据包监听器上的数据通道?  

我是否需要额外的硬件设备?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只能在 TI 数据包监听器中选择广播通道、它会在检测到连接后立即监听数据通道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    但我仍然对数据包填充器有疑问。 特别是监视数据通道。

    您是说我可以在建立连接后基于 CC2540 USB 软件狗监控 TI 数据包监听器上的数据通道、而无需对 TI 数据包监听器进行任何特殊设置吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在建立连接后、您可以基于 CC2540 USB 软件狗监控 TI 数据包监听器上的数据通道、而无需对 TI 数据包监听器进行任何特殊设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。


    您的回答对我来说很有意义。 让我尝试使用基于 CC2540的 TI 数据包监听器来监控数据通道。


    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。