This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590097/cc2541-cc2541

器件型号:CC2541

大家好、

我们设计了基于 CC2541的电路板。 在大多数情况下、我们都在关注 TI 设计。 但我无法获取具有芯片天线的 ST BGA 平衡-非平衡变压器的任何文件。 我在这里附上了我的设计文件。 请看一下、如果有任何需要我照顾的事情、请告诉我。

e2e.ti.com/.../EM_2D00_GL_2D00_069V1-_2800_4_2D00_20_2D00_2017-6_2D00_57_2D00_06-PM_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    这些文件不是我可以打开的格式。 无论如何、您应该遵循 Johanson 或 Murata 平衡-非平衡变压器设计、但只需使用您想要使用的特定部件替换平衡-非平衡变压器即可。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedrik:

    我已经共享了 PCB 图像文件。 请检查一下、如果我们需要注意任何事项、请告知我。 我已经看到 Murata 或 Johanson Balun 连接、并尝试遵循同样的连接。 我仍然希望 TI 专家对该设计提出建议、以使其成为完美设计。

    e2e.ti.com/.../Images_5F00_21042017.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 FedriK:

    我的图像。 正在等待您的回复。 请尽快采取必要措施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    我看起来不错。