This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:RTC 频率调整示例请求

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590783/rtos-cc2650-example-request-for-rtc-frequency-adjustment

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

CC2650 RTC 的标称值提前或缺失、导致误差等于每天的秒数。

根据 SimpleLinkTm无线 MCU 技术参考手册,RTC 提供了一些寄存器(AUX_WUC:RTCSUSBECINC1、AUX_WUC:RTCSUSBECINC0和
AUX_WUC:RTCSUBSECINCCTL)允许补偿该频率漂移。

是否有一些允许操作这些寄存器的 TI-RTOS 或 driverlib API? 如果不是、M3 CPU 直接访问它们是否安全? 您能提供一个示例吗?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    我建议您通过校正负载电容值来调整32kHz 晶体频率。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提示。

    此致、

    乔治