This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540的 Altium 布局

Guru**** 2569105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567461/cc2540-altium-layout-for-cc2540

器件型号:CC2540

尊敬的所有人:

是否有人知道我可以在哪里找到 CC2540的 Altium PCB 布局、或者我必须自己制作。 我将使用带 CC2540的差分(偶极)天线。 有关 这一点的 TI 应用手册(swra421)建议添加谐波滤波器。 我不清楚它的目的是什么。 因此、我将直接安装带 CC2540射频引脚的偶极。 我已经优化了 HFSS 中的偶极、以提供70+J17、该值足够接近建议的70+J30负载阻抗。 尽管我尚未考虑到、但附近的接地导体的影响。

如果对此提出任何建议,将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    您可以在 CAD/CAE 部分找到有关如何下载封装的说明、网址为 :www.ti.com/.../quality

    谐波滤波器用于衰减天线的二次和三次谐波频率辐射。 否则、您将违反典型的法规要求。

    谢谢、
    Fredrik