This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OAD 目标上的闪存/存储器映射

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590720/flash-memory-mapping-on-oad-target

Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

您好!

可以增大 IMAGE_A 的闪存大小吗?

当我增大 IMAGE_A 时、OAD 目标正常工作、

在我尝试更新固件后、它会在 SensorTag 应用程序上显示"Device disconnect"。

请帮助我解决这个问题、谢谢。

Wei Lu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    您使用的是 CC26xx 器件还是 CC2640R2? 您使用的是 BLE-Stack 的哪个版本?

    您需要遵循某些存储器限制。 它们对于 CC26xx 和 CC2640R2是不同的。 我建议您查看您使用的 SDK 随附的 TI BLE 软件开发人员指南的片上 OAD 部分。

    为什么需要增大图像 A 的大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rachel、

    我正在使用 CC2640R2并在版本 simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25 SDK 上实现它。
    我已经阅读了 OAD 指南、它没有显示图像 A 内存增加/减少的信息
    我尝试更改地址限制、但它不起作用。
    我想增大大小的原因是、我尝试将图像 A 作为程序的原始版本、
    因此它必须包含 UART。

    感谢您的回复。

    Wei Lu