This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650EM-7ID-RD:使用 MCU 测量模拟信号的频率

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590869/ccs-cc2650em-7id-rd-measuring-frequency-of-analog-signal-using-mcu

器件型号:CC2650EM-7ID-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我想计算一个模拟信号的频率、这个模拟信号是电容器上的电压、从1.2V (最小值)到1.8V (最大值)不等。 我使用的微控制器单元是 cc2650em-7id +智能评估板。 我还在使用 Sensor Controller Studio。从哪里可以获得 有关使用比较器和 ADC 的代码的参考文档?