This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:编译 BLE-STACK V3.0.1时出错

Guru**** 2580885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590758/launchxl-cc2640r2-error-while-compiling-ble-stack-v3-0-1

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

我已购买 LaunchPad cc2640R2。 我已安装 SIMPLELINK_CC2640R2_SDK。  然后、我从中打开 了 IAR 中的 simple_peripheral 项目

 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral\tirtos\IAR

但当我使用 IAR 7.70.2构建堆栈时。 我遇到以下错误。

我阅读了移植指南 http://software-dl.ti.com/lprf/sdg-latest/html/cc2640/ble-sdg/cc2640-to-cc2640r2.html#cc2640-to-cc2640r2-porting-guide

这些更改已在项目中完成。

请帮助我如何解决此问题?

正在等待您的回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已查看软件开发人员指南 software-dl.ti.com/.../platform.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要在 simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25中构建示例、应使用 IAR EWARM 7.80.3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 YiKai Chen:

    我已经安装了 IAR EWARM 7.80.3、但仍然给出了相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您重新安装 simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25\并构建原始 simple_peripheral 示例、是否仍然看到相同的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 YiKai Chen:

    它现在可以工作了。

    感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、很高兴知道它现在可以正常工作。