This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650+评估板+HCI 测试仪、用于添加服务和添加属性

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565466/cc2650-evaluation-board-hci-tester-to-add-service-ans-add-attribute

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我有问题、

我想在主机模式下配置外设、我使用 CC2650+评估板+HCI 测试仪

我已编译栈 ble_sdk_2_02_01_18 -project cc2650em\host_test 并在 CC2650EM 中加载栈和应用

我使用 HCI 测试仪配置为 e2e.ti.com/.../HCITester-Trace-Log.htm HCI 测试仪 loge2e.ti.com/.../7752.HCITester-Trace-Log.htm

Add_Service 命令返回故障状态

我不明白为什么

可以帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否发布您的脚本、以便我可以查看是否有问题?

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    这是我的脚本  

    e2e.ti.com/.../Init-Peripheral.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    能否验证这是否仍然是问题?

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们找到了解决方案。

    问题在于堆栈生成过程。

    必须 在 Host_TEST_APP 项目中添加-define=GATT_DB_OFF_CHIP、但也 必须在 Host_TEST_STACK 中添加 modifybuild_config.opt。  

    我们必须抑制

    /* GATT Database being off chip */
    /-DGATT_DB_OFF_CHIP */

    并添加

    /* GATT Database being off chip */
    -DGATT_DB_OFF_CHIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、没关系、但从今天上午开始、我还有其他问题
    e2e.ti.com/.../567330
    可以帮帮我