请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK、 CC2640R2F
您好!
我正在尝试构建一个文件、通过 IOS 应用更新我的 sensortag 的固件。 我遵循了 BLE 堆栈2.2中的最新 OAD 指南。 我执行了以下操作
片外尝试
1>在 IAR 工作台、bim、app、stack 中生成了3个单元
2>使用 tioad python 脚本合并它们,以便使用-ob 参数为我提供 bin 输出文件。
3>已将此文件箱传输到 IOS,并尝试使用1.30固件和1.32固件刷写 ST,两者均卡在0.0%
注意:使用 SmartRF 闪存器和调试 DevPack 刷写时、该 bin 文件工作正常
片上尝试
1>在 IAR 工作台、bim、app、app img B、stack、 已使用之前的3个六角和新的 img B 十六进制、符合 OAD 指南
2>使用 tioad python 脚本合并它们,以便使用-ob 参数为我提供 bin 输出文件。
3>已将此文件箱传输到 IOS,并尝试使用1.30固件和1.32固件刷写 ST,两者均卡在0.0%
请帮助。 我完全卡住了。 此外、请更新 TI REX 中的最新代码并将其在 TI CCS 云中提供、从而简化我们的生活。 我很久以前就写过一篇关于它的文章。