请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-CC2650MA 工具/软件:Code Composer Studio
你好、
我尝试通过 SPI 将三个热电偶转换器连接到我的2650 BoosterPack。 通过使用 DIO9和 DIO13进行芯片选择(CS),我有了前两项工作。 但是、我无法使第三方正常工作、我认为这与我用作第三方 CS 的引脚有关。
-当 DIO9或 DIO13被设定为 CS 引脚时、它工作。 这些用于转换器#1和#2。
-它不起作用、然后使用 DIO14、DIO6或 DIO6。
非常感谢您提供有关如何使其正常工作的任何帮助、或者我应该使用哪个其他引脚。
此致
#edit 已尝试 DIO8并使其正常工作。 它被分配给 SRDY、我认为我不会在其他情况下使用该 SRDY。 这是一个明显的错误吗?