This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 cc 2541 SoC 上使用 cc 调试器时需要帮助

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC-DEBUGGER, CC2511, TPS793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566638/need-help-with-using-cc-debugger-on-a-cc-2541-soc

主题中讨论的其他器件:CC 调试器TPS793CC2511

目前、我是一名高中学生、正在学习长达一年的工程学课程。 在本课程中、我们全年都在一个项目上工作。 现在、我们处于需要使用 cc 调试器将特定的十六进制文件闪存到 cc 2541的阶段。 唯一的问题是我无法让 cc 调试器检测到芯片。 cc 2541芯片位于 HM-11蓝牙芯片上、我们将 HM-11放置在分线板上。 我已经阅读了 cc 调试器 Manuel 无数次、我不知道我做了什么错误。 我们也使用 cc 调试器为芯片供电。 我是否使用简单的设置、在该设置中、我只需将所有引脚插入分线板而不使用电阻器和晶体管、或者我是否必须使用它们?

非常感谢您的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    是否确定已连接 CC 调试器的电源? CC-Debugger 只能为外部器件提供有限的功率、建议为器件使用单独的电源、但它可以工作。 有一个目标电压感测引脚、此引脚不提供电源、而是感测器件的电压电平。 确保将3.3V (来自调试器)连接到电路板。 确保已连接以下组件:

    • DD
    • 直流
    • GND
    • 复位
    • 目标电压感测
    • VDD (最好来自电池等独立电源)  

    CC 调试器用户指南(www.ti.com/lit/swru197)的"6.1目标连接器详细信息"部分中有一个很好的图表显示了调试器连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我将引脚1 (接地)和引脚9 (VDD)插入分线板时、您能告诉我为什么 cc 调试器关闭(指示灯从红色变为无颜色)。 分线板也位于试验电路板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damon:

    这通常意味着您要么将 VDD 短接至接地、要么从调试器消耗过多电流。 是否确定已将信号连接到正确的引脚? 您是否已验证您的分线板上没有短路?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们检查了分线板上的所有引脚和插槽是否连通。 hm-11需要3.3伏的电压才能运行、我们检查了 cc 调试器提供的电源输出、它是3.3V。 当 cc 调试器仅提供3.3V 电压时、如何从该调试器中汲取过多的功率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damon:
    所有方面都有限制。 功率将随着电流的增加(P=IV)而增加、CC 调试器由 USB 通过 TPS793 200mA LDO 供电。 在没有明显的输出压降的情况下、LDO 无法驱动超过200mA 的大电流。 然后 CC 调试器控制芯片(CC2511)将由于欠压检测器而进入复位状态、或者只是关闭电源。 这意味着 LDO 和 USB 端口本身都存在限制、如果 USB 主机检测到高电流消耗、则可能会关闭端口。

    您应该找到一个电池或电源并串联一个数字万用表(DMM)并为电路板供电、以检查汲取的电流大小、从而验证是否短路以及电流是否足够低、CC 调试器是否能够为供电 器件。 即使您的平均电流远低于200mA、在上电、射频操作等过程中也可能会出现高电流峰值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢所有帮助。 我们终于看到了绿灯。 我们将所有引脚放置在另一侧。 我认为 cc 调试器 Manuel 对扁平电缆引脚布局的解释有点令人困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damon:

    您具体指的是哪一个图/说明?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、这两个解释都有帮助、但我们确实只是将信号线放置在错误的引脚孔中