This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:简单外设工程的干净编译无法找到 lib_linker.cmd 和 blue_R2.symbols 文件

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590361/ccs-launchxl-cc2640r2-clean-build-of-simple-peripheral-project-cannot-find-files-lib_linker-cmd-and-blue_r2-symbols

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC2650MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

全新安装7.1.1 CCS 和适用于 cc2640r2f 的简单链接 SDK 后、为简单外设构建堆栈时、我收到两条错误消息

找不到文件"C:/Users/Greg Martin/workspace_v7/simple_peripheral_cc2640r2lp_stack/FlashROM/ble_R2.symbols" 和

找不到文件"C:/Users/Greg mart/workspace_v7/simple_peripheral_cc2640r2lp_stack/FlashROM/lib_linker.cmd"  

在构建时、这些文件似乎被拉到调试目录(FLASHROM)中、但 BUT 缺失。  一名同事试图在他的环境中工作,他们在汇编后出现。 将这些文件从他的计算机复制到我的 FLASHROM 会使编译通过

我已经安装了 CCS 6.1.1 (cc2650项目)、CCS 6.2 (msp430fr5994项目)、现在已为 cc2640r2f 安装了 ccs7.1.1、但创建了一个只包含 ccs7的干净 VM、似乎仍然存在此问题。  在项目构建过程中、应该在哪里生成 lib_linker.cmd?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否可以尝试不在工作区目录中包含任何空格、即/GREG_MARTIN?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助... 非常有用!